This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:特定频率下的左对齐格式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965544/pcm1754-left-justified-format-at-certain-frequency

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件: PCM1753

大家好、团队、

我想问一个有关音频 DAC 的问题。

我的客户想知道、在以下情况下、PCM1754是否能够以左对齐格式正常工作:

  • AK4352:18位左对齐
  • LRCLK:44.1kHz 采样频率
  • MCLK:11.2896MHz
  • BCLK:2.8224MHz

查看数据表的第15页、可以看出一切正常。 如果您可以检查它是否正常工作、那将会很有帮助。

我期待收到你的回复。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    PCM1754仅支持两种音频格式:

    PCM1754只有一个 FMT 引脚来配置器件、因此它不支持左对齐格式。

    PCM1753具有 SPI 接口、允许对器件进行配置并支持更多格式、包括左对齐格式。

    您可以考虑使用 PCM1753并将器件保留在默认配置中、在这种情况下、您可以使用 LJ 模式。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢大家的快速响应。 客户表示满意、决定使用 PCM1753。

    问题现已结束。 感谢大家的帮助。

    此致、
    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1753 사용 시 时钟极性、时钟 Phase는 어떻게 설정해야 합니까?