请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1754 主题中讨论的其他器件: PCM1753
大家好、团队、
我想问一个有关音频 DAC 的问题。
我的客户想知道、在以下情况下、PCM1754是否能够以左对齐格式正常工作:
- AK4352:18位左对齐
- LRCLK:44.1kHz 采样频率
- MCLK:11.2896MHz
- BCLK:2.8224MHz
查看数据表的第15页、可以看出一切正常。 如果您可以检查它是否正常工作、那将会很有帮助。
我期待收到你的回复。
此致、
梁太郎福井