This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:回声抵消功能。

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965491/tas2560-acoustic-echo-cancelling-function

器件型号:TAS2560
主题中讨论的其他器件: TAS2563

您好、先生、

我们希望实现 回声抵消功能、我们需要将扬声器的声音发送回处理声音的芯片。

我们想知道 TAS2560的 DOUT 是不是声音在处理后发送到扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy、

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TAS2560通过 DOUT 发回 IV 检测数据。 实际上、该器件不会以任何方式处理信号、您将获取电流和电压数据、而不是经过处理的信号。

    您可能对 TAS2563感兴趣。 该器件具有扬声器保护以及 EQ、DRC 等一些调优功能 该器件能够通过 SDOUT 发送回波参考数据、SDOUT 是经过所有扬声器保护算法和调优后处理的数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您对此主题还有其他疑问吗?
    如果您的问题得到了解答、请告知我们、以便我们可以关闭此主题。

    谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器