This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:使用具有3线设置的 TDM8输入

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS5825M, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960146/tas3251-use-tdm8-input-with-3-wire-setup

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTPA3251

您好!

我正在使用 tas3251开发放大器模块。 原型的硬件已经可以进行测试了。 我使用标准2通道 I2S 默认配置测试了放大器。 工作正常。

要将其集成到终端系统中、我需要将 TDM8用作输入。 我使用3线设置(SCLK、LRCLK 和数据)、因为我不想通过系统路由 MCLK。 现在、我在支持论坛中随机发现了一个主题、没有什么可以说是解决方案:  

“<a href="">https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/938098/3470905?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas3251#pi320995filter=all&pi320995scroll=false"">e2e.ti.com/.../3470905

本节将介绍 TDM 输入和3线配置的线程问题。 我想问这个错误是否已经修复。 我不想浪费我的时间尝试让3线配置的放大器在它没有希望的情况下工作。

此外、我不明白为什么在纯路径控制台3的 GUI 中未实现输入数据格式(I2S 或 tdm)的选择。 这是一个重要的配置主题。

请发布工作序列、以将放大器配置为与 tdm8输入一同工作。

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    TDM 格式仅受包含 MCLK 的4线配置支持。

    要将器件配置为 TDM 模式、您可以通过以下方式更改寄存器设置:

    1.转至  TAS3251 PPC3主页中的寄存器映射;更改寄存器值

    2.用户指示 I2C  直接更改寄存器值。

    用于设置 TDM 的寄存器配置:

    • 0x28 = 0x13;//将输入格式设置为 DSP 和字长
    • 0x29 = 0x01;//可选、根据 TDM 格式设置位移偏移

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    好的、至少我可以找到一个答案。

    为什么 TI 不在数据表中写下如此重要的方面? 这是必须提及的地方。

    对 tas3251的一般评论:为什么 TI 没有使用 tas5825m 的内核来开发 tas3251? 现在、您采用了 tpa3251并修整了 DSP 和 DAC。 这是一个完全没有问题的地方! 使用这些完全不同的芯片是一件麻烦事。

    客户想要的是:一个数字内核、用于基于24、36和48 V 电源的平台、无 DAC、从 I2S 直接转换为 PWM、所有内核都具有相同的配置和滤波寄存器! 这将为 TI 节省大量工作、也为所有开发人员节省大量成本。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我对可能的解决方法有疑问:

    BCLK 和 MCLK 的引脚彼此相邻。 是否可以使用焊铁将 BCLK 桥接至 MCLK 以实现类似于"半4线"设置的效果?

    我从其他 TI 放大器中知道、某些器件可能会出现这种情况、是否可以使用 tas3251?

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    是的、您可以这么做。 只需确保您的 SCLK 和 MCLK 处于数据表上表8所示的支持范围内。

    谢谢!

    此致、

    Sam