This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:数据表问题

Guru**** 2585565 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789, PCM1789-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967063/pcm1789-datasheet-questions

器件型号:PCM1789

大家好、

您能不能就我的客户询问提供建议

1、第3页的 PCM1789-Q1数据表中有以下说明、但在 PCM1789数据表中没有说明。 这对于两个器件都是通用的吗?

  (1) BCK 和 LRCK (kΩ 50 μ A 典型内部下拉电阻的施密特触发输入)。

(2) DIN (施密特触发输入)。

(3) SCKI、ADR5/ADR1/RSV、MC/SCL/FMT、MD/SDA/DEMP 和 AMUTEI (施密特触发输入、5V 耐压)。

(4) RST 和 MS/ADR0/RSV (施密特 kΩ 输入、具有50 μ A 的典型内部下拉电阻器、5V 容限)。

(5) ZERO1和 ZERO2。

(6) AMUTEO 和 SDA (I2C 模式、开漏低输出)。

2.我的客户使用具有硬件控制模式的 PCM1789。 请告知以下连接无问题?

  ① 18引脚 ZERO2/AMUTEO 和19引脚 ZERO1是否开路无问题?

  ②客户能否将23引脚(MS/ADR0/RSV)和24引脚(ADR5/ADR1/RSV)直接连接到 GND?

谢谢

此致、

Shidara

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    1.两个器件上的引脚功能相同、因此这些说明适用于两个器件。

    2.1. PON 18和19可保持悬空。

    2.2.这些引脚可直接接地。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-san

    非常感谢您的支持。

    我将关闭该线程。

    此致、

    Shidara