This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:升压转换器未启动。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958538/lm48580-boost-converter-not-starting-up

器件型号:LM48580
主题中讨论的其他器件:TPS51120

大家好、我在 PCBA 上安装了该音频放大器、并使/SHDN 和增益引脚悬空、以实现始终启用和最低增益设置。 但是、当我向电路施加5V 电压时、我看不到升压转换器正在运行、对于100mV 至500mV 峰值单端音频输入、我也看不到任何输出。 IN+通过1uF 电容器进行交流耦合、IN 输入通过1uF 电容器连接到 SGND。 我在交流耦合电容器的每个输入端串联了49.9欧姆电阻器、并在100nF 差分滤波电容器中将10nF 电容器连接到 GND 以实现高频抑制。 OUT+和 OUT-输出是直流耦合到 TDK PiezoListen 扬声器的、其中10欧姆电阻与 OUT+和22uH 电感串联、而每个输出端与 GND 串联一个1k 欧姆4.7nF 串联缓冲器。 所有这些内容大多遵循数据表电路或 TI 评估板中的电路。 升压电路包含一个10uF 输入电容、VDD 引脚上1uF、VBST 引脚上1uF、Vamp 引脚上470pF、升压电感器的额定电流为1.9A、而 NRVBSS13HE 肖特基升压二极管。 顶部的铜和接地层铜与建议的布局几乎相同。

鉴于此器件是 BGA、 并且/SHDN 和增益引脚焊盘不用于连接和在阵列内部、如果没有 X 射线测试、我无法验证它们是否实际上是悬空的、 也不容易判断焊球的外圈是否均已正确焊接。 我想确认/SHDN 和增益引脚的悬空在所有配置中都有效吗?

我还想知道该器件对电压瞬变有多敏感? 数据表给出了最大6V absolution、但如果瞬态高于6V、那么对于立即发生的故障(例如栅极破裂)或雪崩电流或能量、该瞬态必须是多高(或处于多大能量下)? (我知道这是一个加载的问题。) 5V 电压轨由电流模式下的 TI TPS51120生成、该电压轨使用具有1A 最大预期负载和150uF 陶瓷输出电容的82m Ω 电流感应电阻器以及与6.7k Ω 2.7nF 系列并联的10pF 补偿网络。 该电源轨看起来稳定且在电源期间受到良好控制、具有极低的纹波(<30mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    您能否提供电路原理图来验证您提到的所有组件信息?

    此外、您能否将 SHDN 引脚连接到 VDD 以确保启用升压? 使 SHDN 引脚悬空可能足以随时禁用器件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    如果您对我之前的回复有意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    现在我将关闭这个 e2e 线程。 但是、您可以随时发布有关此案例的任何其他信息。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我将/SHDN 引脚悬空。 我最初打算使用此引脚、但通过我们的 PCB 技术、我发现无法在焊盘中使用过孔。 与增益引脚不同、我想我只是忽略了不能悬空/SHDN。 必须移除组件并尝试桥接至 VDD 或等待电路板转弯。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    感谢您的反馈。 是的、务必始终连接此类引脚、因为它们处于低电平有效状态。 如果您仍有问题、请随时将其发布在此 E2E 主题上。 或者、您可以启动询问此器件的新线程。 E2E 会自动为我分配这些主题、以便我可以跟进您的问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.