This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:4通道求和模式

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966706/tlv320adc6140-4-channel-summing-mode

器件型号:TLV320ADC6140

您好!

对于4通道求和模式、TLV320ADC6140数据表的第35页中提到了这一点。 那么、您能不能就以下问题发表意见?

问题1.
如果设置为4通道求和模式、SNR 和 DR 将提高约6dB。 此外、如果启用 DRE 模式、是否可以达到129dB 的 SNR 和 DR?

问题2.
如果设置4通道求和模式、在 TDM 模式下可连接多少个 TLV320ADC6140?
根据以下应用手册、我是否理解可以连接的器件数量取决于通道数量、采样率、字长和位时钟频率?
此外、如果每个器件仅使用输出通道1、ASI_OUT_CH1_EN 寄存器中的 ASI_OUT_CH1_EN 是否应设置为"1"?

具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140器件
https://www.ti.com/lit/an/sbaa383b/sbaa383b.pdf?ts=1608688217945

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander - San、

    很抱歉让你着急。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    遗憾的是、我还没有获得有关我的问题的信息。 如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤