This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:温度问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959580/pcm2903c-temperature-questions

器件型号:PCM2903C

您好!

我在即将开展的项目中考虑使用 PCM2903C、对其温度额定值有一些疑问。 我们的项目要求所有使用的器件具有工业温度额定值(-40C 至85C)。  PCM2903C 数据表描述了偏置条件下的环境温度为-40C 至125C、而工作 温度为-25C 至85C。

  • 该器件是否已在-40C 温度下进行测试?
  • "欠偏置"是否只是表示器件已通电、或者是否需要满足其他特定条件?
  • 如果在-40C 下启动、该器件是否能够可靠地从复位状态恢复正常运行?
  •   是否存在在-40C 下冷启动 PCM2903C 并在发热时输出音频的相关风险?
  • 什么决定了-25°C 的限制? 是限制 THD 和 SNR 吗?

感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您浏览第7.6.1节、您将找到 PCM2903C 在工作温度范围内的各种性能图。  这些图与最小规格相匹配。  "欠偏置"意味着器件肯定已加电、但我在-40C 时没有关于其运行状态的详细信息。  我们将为您进行研究、但可能在下周(感恩节休息后)、我们才会有更多的减分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。 有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    遗憾的是、否-在-40C 时、我找不到更多特性数据或有关运行状态的任何详细信息。