This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1780:急剧滚降的延迟时间

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960010/pcm1780-delay-time-for-sharp-rolloff

器件型号:PCM1780

大家好、

此设备将慢速滚降的延迟时间指定为20/fs,但未指定为急剧滚降。
您有规格吗?

此外、我还想知道 PCM175x 的规格。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、我们将延迟回复。  我将能够在星期二(12/1)之前回复您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    请帮帮我。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    根据我的测试、急剧下降和慢速下降滤波器的延迟是相同的、为20/fs。   

    我们没有 PCM175x 系列的此数据。

    谢谢、

    Paul