This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559EVM:TAS2557EVM -无法播放文件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966621/tas2559evm-tas2557evm---fails-to-play-file

器件型号:TAS2559EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2559

我有与上一个主题中描述的问题完全相同的问题。

我可以在 PurePath 控制台3中运行系统测试。

我收到一条错误消息、表示更新流程失败。

大多数情况下、除非拔下 USB 插头、否则软件会挂起。

它看起来像是 USB 问题、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    如果您使用另一个 TAS2559 EVM、情况如何?是否有相同的问题?

    此致

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    由于不活动、我将关闭此 E2E 主题。 但是、您可以随时发布 Raphael 请求的信息。 我们很高兴为您提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.