This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:具有 AGC 的 PGA 旁路路径

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959239/tlv320aic33-pga-bypass-path-with-agc

器件型号:TLV320AIC33

尊敬的 Tis:

请帮助检查。

我已经在 I2S 记录路径上尝试过 AGC 函数、它运行良好。

但 AGC 功能对 PGA 旁路路径没有影响。 对吗?

抱歉! 有关 AGC 最大增益的另一个问题(第0页、寄存器27、寄存器30)

我尝试测量环境中的背景本底噪声。 只需增加最大增益、然后按如下方式测量 I2S 记录文件的电平(禁用噪声门):

最大增益(dB) 电平(dBFS)
0 -44.
5. -39.
7. -41.
9. -39.
11. -37.
14. -38.
17. -35.
20. -37.
22.5 -35.
25.5 -37.
30.5 -38.
40 -34.
50 -24岁

等级值很奇怪! 为什么不在最大增益增加后线性增加?

谢谢!

BR、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    AGC 电路使用 PGA 更改信号增益、因此绕过 PGA 会影响 AGC 行为。

    最大增益变化预计会导致低电平信号的输出 dB RMS 电平线性增加。 表中的输出电平看起来不正确。 您对这些测试的设置是什么?  如果您可以使用 Audio Precision 进行测量、那将是不错的选择。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢你的帮助。

    我在旁路路径中尝试过、正如您所说的那样、PGA 通过 AGC 自动调节、但噪声门功能不起作用!

    表中的级别由 Audacity 测量:调整最大增益、然后记录一个 wav 文件。 检查 Audacity 中的 wav 文件。 我将再次检查录制路径中的音频设置。

    谢谢。