This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6205A1:当 TPA6205A1与单端输入搭配使用并由5V 电源供电时,最大输出功率是多少?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6205A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964432/tpa6205a1-when-tpa6205a1-is-used-with-single-ended-inputs-and-powered-with-5v-what-is-the-maximum-output-power

器件型号:TPA6205A1

TPA6205A1可使用差分输入和单端输入。 在不同的输入模式下、TPA6205A1的最大输出功率是否相同?   当 TPA6205A1与单端输入搭配使用并由5V 电源供电时, 最大输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们期待尽快得到专业答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    差分输出/输入情况实际上可以达到单端输出/输入的4倍。 如数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6205a1.pdf#page=14 )中所述,差动输出将2 x Vo (pp)插入功率公式。

    使用单端输入时、输出将限制在 GND 到 VDD 的范围内。 使用差分输入将导致从-VDD 到 VDD 的最大输出电平。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢!

    请帮助您再次确认。 当 TPA6205A1与单端输入搭配使用并由5V 和差动输出供电时,最大输出功率是多少?

    例如,在以下电路中,从 TPA6205A1到8 Ω 扬声器(@<1% THD)的最大输出功率是多少?

    此致!

    王传芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chuanfang、

    感谢您提供的其他信息。

    即使扬声器作为差分输出连接、输出实际上也被视为单端(VIN+处于基准电压、因此 VOUT+将为0V)。

    对于差分输出、1% THD+N 时的最大输出功率为1.25W。 如数据表中所述、单端模式的输出功率将减少4倍、这会导致~0.3125W (1% THD+N)。

    此致、
    Luis Fernado Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢!

    王传芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用演示板(TPA6205A1DRB EVM)进行实验、测试结果与您所说的不同。  请明确确认。 如果您还有此演示板(TPA6205A1DRB EVM)、请进行测试并确认。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输出电压测量是否与单端输出或差分输出相关? 单端输出功率将始终比差分输出功率低4倍。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    我的问题很简单。 当对地短路时 、最大输出功率是多少?   您告诉我、当 IN-接地时 、输出实际上被视为单端输出、即使扬声器被连接为差分输出。   但我的测试结果显示、情况并非如此。  您需要进行双重确认。

    此致

    王传芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuanfang、

    感谢您的澄清和所执行的测试。

    我搜索了更多信息、您表示满意。 最大输出功率实际上取决于电源。 即使您使用单端或差动输入、差动输出也始终取决于增益 x (IN+减去 IN-)。 然而、Vo+和 Vo-被限制在电源电平。 因此、如果您使用的是5V 电源、则每个输出上的最大输出应为5V。 这将导致1.25W 的最大输出、与数据表的 THD+N 与输出功率间的关系图(图7)一致。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    问题很明显。 非常感谢!   如果 TPA6205A1具有 SPICE 模型、那么我可以通过仿真来找出问题。   这就是为什么我一直要求您提供 S 模型的原因。

    此致

    王传芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chuanfang、

    遗憾的是、该器件没有 SPICE 模型。 请告诉我们、我们是否可以为您提供有关此案例的其他支持。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.