This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:I2C 命令

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957410/tas2110-i2c-command

器件型号:TAS2110

大家好、

我的客户正在评估其试验板上的 TAS2110。 您能支持下面的问题吗?

客户通过 I2C 向 TAS2110发送了以下命令、但最后一个命令(w 98 02 0c)未得到反映、无法 转换到活动状态。 当客户在发送最后一条命令(w 98 02 0c)后读取0x02时、该值保持为0e。

W 98 01 01

宽98 02 0e

w 98 03 10.

宽98 08 1a

宽98 12 13.

宽98 34 41

宽98 35 94

宽98 40 64

W 98 02 0c  

此外、SDZ 为高电平、IRQZ 为高电平、写入其他命令和读取寄存器均成功。

您能否告诉我是否缺少任何发送命令和硬件设置?  此外、您能否告诉我、是否有寄存器应该在 I2C 中读取以解决此问题。


此外、GPIO 引脚当前设置为悬空、但您能告诉我该引脚的作用吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    我建议在 TAS2110 PPC3应用中使用从终端系统集成面板生成的 cfg 文件。

    您能否读取寄存器0x24和0x25? 这些是锁存的中断标志、有助于了解是否触发了任何中断。
    如果可能、还请检查电源:VBAT、VDD、PVDD

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamaguchi San、

    我们的团队将查看此主题、并尽快提供答案。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的团队支持。 我将等待进一步的答案。

     

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tamaguchi San、

    除了伊凡提供的答复外,你是否需要其他资料?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan - San、Luis - San、

    感谢您的支持。 我收到了客户的反馈。

    客户正在使用从 PPC3生成的 cfg 文件、但客户会仔细检查内容、以防万一。

    客户有另一个问题。

    客户希望将 EVM 生成的 I2C 信号输入到其电路板。 电路板上的 TAS2110无法被识别是一个问题。
    (从器件地址为0x4C、与 EVM 相同。)

    客户已移除 EVM 上 J9/J11的 JP、并使用线束将 J9的引脚1和 J11的引脚1以及 IRQ 连接到其电路板、转换为1.8V 并将输入连接到 TAS2110。 为了使 PPC3能够识别其电路板上的 TAS2110、是否应该连接除 I2C 信号之外的任何信号?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    测试 I2C 信号时、请确保在电路板之间共享 GND。

    我在第一次答复中提到的标志又如何呢? 客户是否读取了这些寄存器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    您对我上面的最后一个问题有什么意见吗?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的支持。 当我从客户那里获得反馈时、我会再给您回复。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    我将等待您的其他信息。
    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    我现在要关闭这个线程、它已经打开了相当长的一段时间。
    当您从客户处获得更多信息时、请发布新主题、或者您可以回复此主题、我会将其拆分为一个新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器