This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:将多个器件连接到一个 I2S 接口的建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954955/tas2563-recommendations-for-connecting-multiple-devices-to-one-i2s-interface

器件型号:TAS2563

您好!

我们目前正在设计自己的评估板以测试一些新技术、我们要使用该板进行测试的技术之一是由4个扬声器组成的扬声器阵列。 扬声器应位于同一 I2S 接口端口上、我们正在考虑使用 TAS2563、因此我们还可以利用其 SmartAmp 技术来提高音量。 该设置应具有所有单声道声音(所有扬声器放大器具有相同的音频通道)以及4个独立的音频通道(每个扬声器放大器具有1个音频通道)。

MCU 主器件具有多个不同的 I2S 端口可供选择、每个端口1个 DIN 端口和1个 DOUT、每个端口8个 DIN 端口和8个 DOUT 端口。 MCU 还支持 TDM。 在我看来、有2种可能的方法来设置阵列:

可使用1个 DIN、1个 DOUT 和时钟将同一 I2S 总线上的所有扬声器放大器(器件)连接在一起、所有放大器均与所有器件并联、或

只有与每个器件并联的时钟、并且每个器件具有单独的 DOUT 和 DIN (TXD0至器件#0、TXD1至器件#1等)。

对于并行信号、我们将根据需要任意添加缓冲器。

这两种解决方案中的任何一种都是可能的、两者都有可能利用 SmartAmp DSP 算法? 我对"IC 链接"接口以及如何将其设置为包含2个以上器件感到困惑、因此这可能是一个驱动程序/软件问题、而不是一个硬件问题、 在这种情况下、需要详细了解软件(Linux)中已支持的多个器件和/或修改软件的最简单解决方案。

此致、

Mats P. Jonassen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    我们的团队将查看此主题、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    这两种解决方案都是可行的。 TAS2563支持高达16通道 TDM。 因此、可以将所有四个器件连接到相同的时钟和数据线路(四通道 TDM)。 这将支持4个单声道或4个单独的信道回放。

    SmartAmp 算法由片上 DSP 处理、因此所有器件都能够利用自己 的算法。

    我将研究多个器件的 IC 链接、并在稍后提供响应。 但是、在根本不使用 IC 链接的情况下、回放是可能的。

    此致

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    该扬声器阵列将如何排列? 2x2? 4x1?

    此扬声器阵列的最终应用是什么?  平板电脑或其他设备在回放过程中会旋转?  这些器件可以成对链接、您将能够保持音频的立体声平衡。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供到目前为止的有用信息!

    是的、阵列将安装在单个器件中、但器件很可能安装/固定在0度或90度位置、因此在通电时不会旋转。 我们仍处于早期设计阶段、因此最好测试多种布置(包括2x2和4x1)-对于我们正在设计的评估板、我们现在可以更改扬声器位置进行测试。

    在您的2x2示例图片中、我想在旋转90度时不会保持立体声平衡? 如果我们同时只能连接2个扬声器放大器(?) 那么、如果一个针对每个位置的 IC 链路信号进行某种外部多路复用的解决方案能够工作吗?

    此致、

    Mats Jonassen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    是的、在2x2示例中、当旋转设置90度时、立体声平衡将丢失。 我正在研究链接 4个器件的可能性。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    想知道您对此有没有更新吗? 现在我们很可能将使用4x1设置来连接扬声器、但无论怎样、了解您在连接多个器件方面所提出的内容都很有趣。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    最好知道您可以使用4x1解决方案。

    我们将在内部讨论一些选项、以便为具有旋转要求的2x2解决方案推荐最佳解决方案。 我们将尽快返回并提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    为了使用可调节的通道排列、您可以使用多路复用器或开关在器件之间切换信号。

    请在此处查看我们的产品系列:

     如果您想了解一下、我们在设计中使用的器件之一 PurePath Console 3主板是 SN74CB3Q3253RGYR。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器