This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:错误状态寄存器的值异常

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966514/tas5753md-value-of-error-status-register-is-abnormal

器件型号:TAS5753MD

你(们)好

我们在项目中使用 TAS5753MD、我们可以很清楚地听到扬声器的声音、但我们发现错误状态寄存器(0x02)的值为0x02 (通常应为零)。

根据下面的数据表、它指示错误: 过流、过热、过压或欠压错误。  即使我尝试将该寄存器的值设置为零、然后打印该值、它仍然是0x02。

请您就如何解决此问题向我提供一些建议。  

任何反馈都是非常欢迎的。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    建议检查电源上是否存在异常电压尖峰以触发过压和欠压。  

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    非常感谢您的快速回复。

    我想向您分享更多信息:  

    、 、  ,将卷寄存器(0x07 0x08 0x09)的值设置为相对较低的值、例如:主卷寄存器(0x07)的值为0x0120 μ A 通道1卷寄存器(0x07)的值为0x0120 μ A 通道2卷寄存器(0x07)的值为0x0120 μ A 错误状态寄存器的值为0x00 (正常)。

    2. 当我将卷寄存器(0x07 0x08 0x09)的值设置为相对较高的值时、例如:主卷寄存器(0x07)的值为0x0010、 通道1卷 寄存器(0x07)的值为0x0010、 通道2卷 寄存器(0x07)的值为0x0010, 错误状态寄存器的值为0x02 (异常)。

    因此、对于我们的产品、这种异常现象似乎是由容积寄存器的设置引起的。

    您能给我一些关于设置卷寄存器(0x07 0x08 0x09)值的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    对于您的设置1:主音量=-12dB,ch-1/2也是-12dB。 因此总体积为-24dB。

    对于您的设置2:主音量= 22dB、ch-1/2也是22dB。 总计为44dB (远远大于0dB),我认为采用此设置是不好的。 请检查您的设计。 它可能会触发 OC、请将输出波形范围内进行确认。

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我现在正在尝试控制器件的音量。  

    主 音量= 22dB、通道1/2也是22dB。 总计44dB (远远大于0dB)

    -->那么,我应该如何处理 MASTER/CH-1/2卷寄存器,总值不应大于0dB 或不应远远大于0dB? 您能告诉我 MASTER/CH-1/2卷寄存器的无限值是多少?

    2.  它可能会触发 OC,请将输出波形范围内进行确认。

    -->与 EE 保持一致后,我们对“触发 OC”感到困惑,是否可以通过执行来告诉我们有关“触发 OC”的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    建议避免任何数字削波(>0dBFS)。  

    此外、您可能具有最大输出功率、没错。 请与 EE 对齐以设计音频放大器的增益。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    明白了、我们将首先尝试一下。 Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    1.如果触发 OC、则会影响 TAS5753MD 的任何引脚? 是否存在短路问题?

    2、由于某种未知原因、我们断开了一个电路板、我们发现以下引脚存在短路问题(引脚18和引脚1;引脚19和引脚1;引脚20和引脚1;引脚22和引脚1;引脚24和引脚1)、 您能给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我看不到 OC 和上面列出的引脚之间没有明显的连接。 建议寻求当地团队的帮助、通过 FA 找出根本原因。

    BR、

    Alix Wan。