This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:提高 SNR

Guru**** 2814205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959483/tlv320aic3105-improve-snr

器件型号:TLV320AIC3105

您好!

在以下条件下、我的客户设置中的 SNR 为22dB。
-PGA 增益:40dB
-MICBIAS:2.5V
-输入信号:1kHz -60dBSPL
-将 MIC 连接到 EVM 中的插孔8
 MIC 为 https://panasonic.jp/msp_mic/p-db/RP-VC201_spec.html

-其他设置如下:

(1)数据表中的图8显示 SNR 可能为40dB、但上述设置的 SNR 为22dB。 请告诉我如何实现40dB?   

(2)禁用 MICBIAS (关闭电源)时、SNR 达到30dB。 这是否意味着 MICBIAS 可能无法帮助 SNR?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我认为我们最终需要了解客户对器件应用的输入信号电平。 自从我们开始电子邮件讨论后、我将关闭此主题。

    此致、
    Aaron