This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:LINE2L/LINE2R 引脚的输入阻抗

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966716/tlv320aic3101-input-impedance-of-line2l-line2r-pins

器件型号:TLV320AIC3101

您好!

 LINE2L/LINE2R 引脚的输入阻抗是否为80kΩ Ω?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    输入是否会差分使用? 差分输入阻抗更直接。 具有0dB 衰减的差分输入为~80k Ω。 具有0dB 衰减的单个 SE 输入将具有~35k Ω 的输入阻抗。

    当更多输入被启用为 SE 时、情况会变得更加复杂。  

    此致、

    Aaron