This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:用于电路板启动的软件

Guru**** 2884610 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960148/tas5825pevm-software-for-startup-of-board

器件型号:TAS5825PEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

我购买了评估板、作为我要在其中使用该放大器的项目的起点。 收到电路板后、我申请了 PPC 软件。 出于某些原因,我的请求似乎被拒绝了。 至少我从未收到过反馈、只是客户支持中心的问题、如果我收到任何信息、并且声明明显存在拒绝。

那么、我的问题是:我是否可以使用任何类型的软件来启动电路板? 不知怎么说、我必须至少向芯片获取一些 I2C 命令才能使其正常工作。 否则、我刚刚购买了一个非常昂贵的蓝色 LED。

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!  

    请在贵公司的电子邮件中注册 myTI 帐户、然后我将检查并授予您访问权限。

    请使用您的电子邮件地址回复此帖子或邮件。  

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

    非常感谢、我已经在 myTI 注册了很多年。 我的电子邮件地址是 klaus_breining@nbsoftware.de

    此致

    Klaus Brining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我提供了对 TAS5825P 软件的访问权限、您应该可以在下一个小时内访问该软件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好-下载和测试。 按设计工作:)

    非常感谢、

    Klaus