This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:WCLK 是从器件模式、但 BCLK 是主器件模式

Guru**** 2530640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959467/tlv320aic3105-wclk-is-slave-but-bclk-master-mode

器件型号:TLV320AIC3105

您好!

我们的客户尝试使用 TLV320AIC3105而不是 AKM 编解码器。

他们的音频总线配置计划是编解码器为 MCLK 和 WCLK 端口输入外部音频时钟的从模式、但是 BCLK 应该为主模式来为外部 DSP 器件计时。

我们可以看到 TLV320AIC3105寄存器映射 允许在 Page0寄存器8中将 BCLK 和 WCLK 分别设置为评估器或从模式。

BCLK 时钟速率由2倍音频数据长度定义、例如 I2S 32位格式大小写、自动从编解码器生成64 BCLK、但256 BCLK 模式设置为 Page0寄存器9除外。

 

这些期望是否正确? 如果是、我们的客户将修复其原理图。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mochizuki-San、

    器件支持这些配置。 WCLK 可被配置为输入(从器件)、同时保持 BCLK 作为输出(主器件)。 64xF 是低抖动 BCLK 的推荐选项之一。 我们希望这些设置适用于您的系统。 如果您需要器件确认、我们可以在下周尝试。 请告诉我们。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith、您好!

    感谢您的支持。

     

    最好确认 TLV320AIC3105可以接受具有 BCLK 主控模式的 WCLK 从器件。

    我们的客户将最终确定他们的时钟树。

     

    此致、

    Mochizuki