This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:输入直流偏置电压

Guru**** 2820135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966577/tlv320adc3140-input-dc-bias-voltage

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

在直流耦合输入模式下、输入引脚的适当直流偏置电压是多少?

或者、只要每个电压都在 AVSS 的模拟输入引脚电压范围内、是否没有问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在交流耦合模式下、输入上的内部基准电压约为1.45V。  基准电压仍处于直流耦合模式、但会被削弱、因此可由外部直流耦合输入的共模电压进行过驱动。

    因此、虽然1.45V 是理想电压、但接近该电平的其他电压、如 VREF、也可以正常工作。  不建议使用较大的偏差。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/956931?TLV320ADC6140-MicBias-track-to-Vref

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San、

    感谢你的帮助。

    "削弱"是否意味着更高的阻抗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    是的、在直流耦合模式下、输入共模电路中的内部电阻值更高。