This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:在 I2S 模式下、模拟输入(至 ADC)如何对应 LRCK 时钟?

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964372/pcm4204-how-do-the-analog-inputs-to-adc-correspond-to-the-lrck-clock-in-i2s-mode

器件型号:PCM4204

大家好、

我有一个来自客户的问题。

对于 PCM4204、模拟输入(VIN1、VIN2、VIN3和 VIN4)是否与 I2S 模式下的 LRCK 相对应或相关? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我不确定我是否理解这个问题。 VIN 引脚是模拟输入、LRCKI 是用于区分左右通道的时钟、即与哪个输入对应的数据。 LRCK 不受输入上发生的情况影响、即 DOUT 的作用。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、  

    他想知道哪些输入对应于 I2S 模式下 LRCK 为低电平的情况

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    CH1和 CH3将分别插在 SDOUT1/2的"L"槽中、CH2和 CH4将插槽到 SDOUT1/2的"R"槽中。

    I2S 中 LRCK (WCLK)的低电平=左侧、高电平=右侧。