This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:PCM2900C 可以在 Macbook Pro 上找到#39;t

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965473/pcm2900c-pcm2900c-can-t-be-found-on-macbook-pro

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件: PCM2900

大家好、

 我的客户在其 USB 音频产品设计中使用 PCM2900C。

1. win10笔记本电脑功能正常。

2.在 MBP 13上找不到器件"(MacOS v10.15.3)

如果 PCM2900在 USB 集线器之后连接、则可以在 MBP 上找到该器件。

 是否有关于 TI 的 PCM9与 Macbook 的兼容性问题? 或客户电路板上的任何设计问题?

感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们听说 MacOS 系统上的某些应用程序似乎无法识别 PCM29xx 系列的 USB 音频设备。  一位客户报告说、操作系统已识别它、并将使用 Zoom 和其他一些语音应用程序、但由于某种原因无法使用 Skype、行为非常奇怪、我们不确定是否找到了解决方案、因为他们没有报告。  但这种行为与此略有不同、因为根本无法识别设备。  

    这些器件是在几年前开发的、完全符合 UAC1.0标准、但随着现代操作系统的变化和 UAC2.0的普及、偶尔会出现意外问题。  该器件在运行过程中完全硬编码、因此必须在 PC/OS 端尝试更改或设置更新、以查看是否可以识别该器件。  

    客户是否确认任何基于 PC 的 USB 端口是否正常工作?  如果不是、则可能是由于集线站提供了 PC USB 端口似乎未提供的某层转换或增加的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

     感谢您的回答。 我们将与客户联系、以了解是否存在任何有关 PC 基本功能的问题。 BTW、在 USB 音频编解码器应用中、我们目前是否有任何解决方案可替代 PCM2900? 感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

     您是否具有 PCM2900 USB 编解码器部件、但同时支持 Windows 和 MAC OSX 系统?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

     在 UAC2.0应用中、您是否为我们的客户提供了任何解决方案?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉耽误了我的时间,我是在美国度假的。  在发布此帖子时、如果需要单芯片 UAC2.0解决方案、我的最佳解决方案是查看其他 USB 音频供应商提供的解决方案。