This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:有关 TLV320AIC3204的一些问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956737/tlv320aic3204-some-questions-about-tlv320aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

降级器、

我需要一些在数据表中找不到的时间数据、如下所示。

1.从上电到稳定需要多少时间才能控制? 哪些文档将具有此类数据?  

2.复位至稳定状态需要多少时间,可以控制多少时间? 哪些文档将具有此类数据?

客户希望评估从上电/复位到首次听到声音所需的时间。  

3.复位时将消耗多少电流?  哪些文档将具有此类数据?  

4.睡眠模式下将消耗多少电流?  需要多少时间从睡眠模式恢复到稳定状态并可进行控制? 哪些文档将具有此类数据?  

5. 待机模式下将消耗多少电流?  需要多少时间才能从待机模式恢复到稳定状态并可进行控制?  哪些文档将具有此类数据?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已联系我的同事以获取您请求的信息。 我们很快会回来。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    应用参考指南(http://ti.com/lit/slaa557)包含您要了解的大部分信息。 请参阅第2.9.1节、了解不同工作场景下的待机和睡眠模式电流的系统级注意事项。

    有关加电相关的问题、请参阅第3章"器件初始化"。 模拟和基准启动部分描述了启动过程最耗时的部分。 基准加电对于任何模拟块加电都至关重要。

    通常、启动需要大约1秒、但器件具有用于 REF 加电的快速充电方案、默认情况下禁用该方案、并可使用以下寄存器配置启用该方案。 在此快速充电阶段、使用的内部串联电阻典型值为550欧姆、包括开关导通电阻。 请注意、如果需要使用下面的寄存器、在模拟块(ADC/DAC)自身加电之前、REF 引脚的快速充电也可被独立启用。

    另请注意、该器件还具有快速充电方案、可为模拟输入引脚交流耦合电容器充电。 默认情况下、这也是禁用的、可以通过使用下面的控制寄存器来启用。 在此快速充电阶段、使用的内部串联电阻典型值为3.5k 欧姆、包括开关导通电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    客户还有一个问题、我是否可以知道在正常模式下、无输出和无控制信号输入时、电流消耗量? 哪些文档将提供此类信息?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 ARG 中的第2.9.1节"系统级注意事项"、了解不同运行场景下的待机和睡眠模式电流。 下面显示了详细信息、但 ARG 中提供了详细信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的回复!

    但我认为客户想要知道的是工作模式下、没有输出和命令的电流。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    无信号时的指示性功耗数字请参阅第2.5.0.2和2.5.0.3节。 DAC 和 ADC 功率值在单独的部分中提供。 相关章节介绍了测量条件。 这些将禁用 PLL。 对于特定情况下的电流消耗、必须使用 EVM 测量功率值。

    此致。