This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564YBGEVM-DC:测试 TAS2564 EVM THD+N 过高问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965823/tas2564ybgevm-dc-test-tas2564-evm-thd-n-too-high-issue

器件型号:TAS2564YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2564

大家好、

我测试 TAS2564 EVM 的功率为7W@~10% THD+N 过高问题、差分 BU 测试是否为7W@~4% THD+N 测试结果、请帮助提供根本原因。

下面是我的 Vbat:3.4V;3.8V;4.2V AP 测试报告。

e2e.ti.com/.../8547.TAS2564_5F00_PerformanceValidation_5F00_3.4V.PDF

e2e.ti.com/.../TAS2564_5F00_3.4Vbat.pdfe2e.ti.com/.../TAS2564_5F00_3.8Vbat.pdfe2e.ti.com/.../TAS2564_5F00_4.2Vbat.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    根据数据表和测试结果、3.4V VBT 无法达到7W 输出功率@8欧姆。

    我的测试显示、当 VBAT=3.4V 时、它是6.5W。

    此致

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    基于 Tas2564 EVM 测试、您的测试7W THD+N 结果是什么? 在8欧姆和 VBAT:3.4~3.8V 时,禁用限制器、欠压保护和热折返

    、将放大器电平设置为20dB、如下所示由 EVM 进行 BU 测试。

     e2e.ti.com/.../5270.TAS2564_5F00_PerformanceValidation_5F00_3.4V.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通过使用下面的配置、VBAT=3.8V@8欧姆、THD+N 比=4.06%

    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    宽98 14 00
    宽9a 00
    宽9a 7f 00
    宽9a 00
    宽9a 1400
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    w 98 04 C2
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    W 98 06 49
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    宽98 3e 00
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    W 98 03 22
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    w 98 48 b0
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    宽98 40 7f
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    宽98 49 84
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 00 00
    宽98 40 3 f

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    2问题、

    (1)基于 tas2564数据表的说明7W VBAT=3.8V@8 Ω THD 为0.1%、测试条件是什么、使用 EVM?

    (2)请帮助检查附件 TAS2564 .hex 文件是否存在 modified.e2e.ti.com/.../TAS2564-config.h 问题                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将讨论这些问题。

    此致

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kevin Huang

    根据 Raphael 的寄存器设置、所有寄存器设置都在 Book0第0页中、您是不是很友好、只需将设置添加到头文件中并删除其他寄存器设置。 谢谢。