This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:加电序列

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967591/tlv320aic3101-power-up-sequence

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

我的客户  在以下链接中遇到了相同的问题。 我想‘d  链路中问题 Q2的加电序列是否正常。 但帖子中没有最终答案。 如果您 能确认此问题、我会不胜感激?

e2e.ti.com/.../691435

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请参阅以下 有关 AIC310x 电源定序的 E2E 常见问题解答。 该主题解释说、这适用于 AIC3109-Q1、但这些器件属于同一系列、两者的信息相同。  

    简而言之、该器件对电源定序具有很强的耐受性、但建议的定序将为器件提供最可靠的运行。 如果 AVDD/DRVDD 最后上电、则可能会由 DVDD 重新供电、如果系统中的其他组件连接到此电源、编解码器可能会尝试拉取电流。 该器件不适用于高电流源、因此可能存在一些可靠性问题。  

    AVDD/DRVDD 完全通电后、器件将恢复正常运行。  

    此致、

    Aaron