This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:I2C 快速模式最短下降时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965152/tas2110-i2c-fast-mode-minimum-fall-time

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件: TCA9539

大家好、团队、

我发现 TAS2110 D/S 将快速模式下的最小 I2C 下降时间(TF)指定为20 + 0.1 x CBns。

我发现来自 SoC 的 I2C 信号不符合此规范。

您能否告知我们违反最小下降时间规格可能存在的风险?

在这里的 TCA9539的前一个主题中、有人提到这只是针对 EMI、这应该是可以的。  

此外、我想知道为什么 I2C 最短下降时间只指定用于快速模式、而不是指定用于正常模式和快速+模式。

请详细说明这一点吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    遗憾的是、如果 I2C 通信不尊重最短下降时间、我们无法保证它能够正常工作。 即使可能超出 TCA9539 I2C 线路时间(需要权衡 EMI 噪声)、我们也不建议使用超出建议值的时间。

    是否可以调整应用上的 I2C 线路电容以调整时间?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    遗憾的是、我的系统中的 I2C 上升时间已经很慢、所以我在努力进行权衡。 当我添加电容器时、上升时间超出规格。 你有其他想法吗?

    此外、您能否评论一下为什么数据表第6.6节中仅为快速模式指定了 I2C 最小下降时间?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    您是否尝试在标准模式下使用 I2C 线路? 您的 I2C 接口似乎无法处理快速模式。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    非常感谢、我将进行检查。
    同时、您能否检查 I2C 最小下降时间仅针对快速模式而不针对正常模式和快速模式+指定的原因?
    我想确保该规范是否真的是强制性的。 如果这个问题难以回答、请告诉我。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    现在、大多数职业工程师都在尝试从他们那里获得反馈、并在收到反馈时向您提供反馈。

    此致

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael - San、

    没问题、非常感谢!

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    快速模式增强版的电气特性是必需的。 任何参数违规都可能导致通信错误。

    在正常模式下、可放宽下降时间、因此未指定最小下降时间。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.