This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:寄存器配置

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957270/pcm9211evm-u-register-configuration

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM9211

大家好、

你好。

我们的客户在配置其 PCM9211芯片以处理192kHz 音频时遇到问题。 他有一个24.576MHz 外部谐振器连接到 XTI 和 XTO 引脚、与开发板完全相同、但即使在开发板上、他似乎也无法适当配置寄存器以使 PCM9211锁定到192kHz 音频。 有时39h 寄存器会检测到输入的双相信号为192kHz、但它还会显示该信号仍在计算/解锁、与通过48或96kHz 信号不同、PCM 错误指示灯将保持亮起。

在给定192kHz 输入信号的情况下、您是否具有可正常工作的寄存器配置?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    施加信号的输入是什么? 通常、我还建议使用直接 I2C 写入 PCM9211而不是 GUI 接口、因为在某些已知问题中、GUI 不会写入正确的寄存器设置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    施加信号的输入是 TOSLINK 光学接收器。 他拥有评估板和定制 PCB、并使用 I2C 读取/写入寄存器。 他根本不使用 GUI。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    很抱歉耽误你的时间、但我假期没上班了。 我认为光学接收器最有可能出现此问题。 192kHz S/PDIF 表示双相时钟以192kHz*2通道*32位*2=24.576MHz 运行,比大多数标准光学接收器的额定速度快。 您可以改用同轴电缆进行测试来确认这一点。  

    当然、有更高质量的 TOSLINK 连接器支持更高的采样率、但我们通常不在 EVM 上使用这些连接器。

    最棒的

    Zak