This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:PCM1860-Q1 [INT]引脚类型

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860-Q1, PCM1861-Q1, PCM1860, PCM1862-Q1, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959275/pcm1860-q1-pcm1860-q1-int-pin-type

器件型号:PCM1860-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1861-Q1PCM1860PCM1862-Q1PCM1861

大家好、整个团队。

请告诉我 PCM1860-Q1 INT 端子的运行情况。

数据表第8页将该类型声明为[模拟输出]。

但是、说明为[在工作模式下拉为高电平、在空闲模式下拉为低电平。]

P.54指出[ PCM1860-Q1和 PCM1861-Q1上的 INT 引脚也用于 Put。 器件进入断电模式。]

该引脚是否也可用作输入引脚、以便在断电模式和正常运行之间进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 PCM1860数据表中的已知差异。 请在此处查找更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/891192?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM1861

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    作为确认、只有 PCM1860-Q1 =硬件控制典型值才能使 INT 引脚的逻辑相反?

    PCM1862-Q1等软件控制典型值是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、描述缺失。

    我知道逻辑是相反的。

    我知道它可以由 INT 引脚控制、但我是否可以理解它是输入/输出引脚?

    我知道、当没有音频信号输入时、高电平将输出到 INT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 PCM186x 器件中的 INT 引脚说明都是向后的、我们之前提供的链接中的操作说明了正确的操作。  该引脚是输入/输出、当拉高时、器件会进入断电模式。  更多信息、请参阅以下数据表部分。  

    9.3.15中断控制器硬件控制的 PCM1860和 PCM1861将能量感应信号检测作为 INT 引脚上的默认输出。 没有其他中断源。 PCM1860和 PCM1861上的 INT 引脚也用于将器件置于断电模式。 图44显示了中断逻辑

    9.4.1.1.1进入待机模式(从活动模式)外部主机应将 INT 引脚(GPIO3)驱动为高电平(此时没有中断挂起)、以将器件置于空闲模式。 INT 引脚被配置为硬件控制器件上的一个能量感测中断输出;因此、外部主机微控制器应该将其用作多功能引脚。 (当不需要移至待机状态时、MCU 引脚配置为输入、当需要将器件置于空闲状态时、MCU 引脚作为输出驱动为高电平。)