Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 大家好、
我的客户正在使用我们 的 TLV320AIC3204、他们希望查看您的原理图。
请提供您的意见。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
大家好、
我的客户正在使用我们 的 TLV320AIC3204、他们希望查看您的原理图。
请提供您的意见。 谢谢。
尊敬的 Feng:
请参阅下面的注释。
电源去耦合看起来不错、并遵循数据表建议。
我看到未使用的输入通过0.1uF 与 GND 进行交流耦合。 只要方便、您就可以短接未使用的引脚并使用单个0.1uF 电容器将其接地。 此处未使用 MICBIAS 和 MICDET、可保持未连接状态。
AIC3204上的 HPL 和 HPR 输出未以接地为中心、必须通过电容耦合来驱动耳机驱动器。 如果不使用 LOL 和 LOR、则可以保持断开连接。
I2C 线路被拉至 IOVDD。 为数字接口放置小的串联电阻、以帮助减少过冲和耦合(对于 MCLK 为10 Ω、而对于其他接口为27 Ω)。
此致。
此致、
Diljith