This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:电荷泵容量

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960039/tpa6133a2-charge-pump-capacity

器件型号:TPA6133A2

您好!

内部电荷泵的输出电压和电流是多少?

此致、
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tadahiko-San、

    内部电荷泵的最大电流限制为400mA。 内部限流器电路可防止由于短路事件而导致的更高电流需求。 电荷泵输出实际上是负电源电路、其最大值为-5.5V。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-圣、

    感谢你的帮助。

    该电荷泵能否为其他 IC 供电?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tadahiko-San、

    遗憾的是、不建议将外部电源用作此器件的电荷泵。 这种做法可能会导致器件损坏、因此我们不建议在外部使用。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.