This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:是否可以在2.8V 电压下使用 IOVDD?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960250/pcm1840-is-it-possible-to-use-iovdd-at-2-8-volts

器件型号:PCM1840

尊敬的 TI 社区:

在 PCM1840数据表中、I/O 电源电压 IOVDD 始终为 3.3V 或1.8V。 在建议运行条件下 、数据表规定 IOVDD = 3.3V 时的最小值为3.0V、最大值为3.6V、 IOVDD = 1.8V 时的最小值为1.65V、最大值为1.95V。

我们的应用将要求 IOVDD 为2.85V。 这是可行的吗? 如果没有、我们可以做什么来在2.85V IOVDD 下运行器件?

此致、
Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    由于我们的美国应用程序团队上周在感恩节假期、因此我代表他们做出了回应。

    是的、此器件可由 IOVDD 2.85V 供电。 数据表中指定的是根据 JEDEC 标准来支持所有时序规格、但客户可以根据需要使用中间 IOVDD 电压电平。

    此致、

    Uttam