This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:I2S 模式(双通道)下的功耗

Guru**** 2994530 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960249/pcm1840-power-consumption-in-i2s-mode-2-ch

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140

尊敬的 TI 社区:

对于即将推出的项目、我们希望使用 PCM1840、因为它具有令人印象深刻的 DRE 功能。 这是一个立体声应用、我们只需要2个 ADC 通道。 我在数据表中找不到任何信息、如果 PCM1840即使在2通道 I2S 模式下使用、也始终为4个 ADC 通道上电。 使用 I2S 模式时、功耗是否减半?

此致、
Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    由于我们的美国应用程序团队上周在感恩节假期、因此我代表他们做出了回应。

    当使用2通道 I2S 模式时、我们仅在内部为通道1和通道2加电、并将其路由到 I2S 输出。 因此、在 DRE 使能的情况下、在48kHz 采样率下、2通道运行的功耗预计为 AVDD 大约14mA、而在 DRE 使能的情况下、预计约为12.5mA。

    另请注意、TLV320ADC6140是采用与 PCM1840相同内核设计的 S/W 控制器件、因此您可以参阅以下应用手册、您可以认为 PCM1840是本应用手册的子集、可参考支持的常见用例条件。

    TLV320ADCx140各种使用场景的功耗矩阵

    此致、

    Uttam