This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:输出电压

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966211/drv2700evm-the-output-voltage

器件型号:DRV2700EVM

大家好、

客户 根据规范教程使用 DRV2700EVM。  但是、他的仪器不会升压、输出不是105V、仅为5V 左右。 他想知道为什么?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    请帮助检查是否使用跳线 J17 (断开 BST/PVDD)、它可能会影响内部升压工作。

    BTW:确保不要热切换 BST 和 PVDD 连接。 这只能通过在电路板未上电时移除或连接 JP_VBST 跳线来实现。

    如果不是根本原因、请帮助提供详细的测试点、设置等。

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您是否对此 TT 有任何进一步更新?

    BR、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenbin、

    客户没有给我任何回复。 您现在可以关闭此主题。 收到反馈后、我将通知您。

    此致、

    安妮