This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:关于仅使用一个通道

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, PCM1804-Q1, PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966746/pcm4220-about-using-only-one-channel

器件型号:PCM4220
主题中讨论的其他器件: PCM1804-Q1、 PCM3060

您好!

关于在音频 ADC/编解码器上仅使用一个通道、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

 

当仅一个通道用于以下音频 ADC/编解码器时、如何处理以下引脚?

悬空或交流耦合到 GND 还是直接连接到 GND?

 

PCM4220:VINL+/VINL-、VINR+/VINR-、VCOML/R、VREFL/R、REFGNDL/R

PCM1804-Q1:VINL+/VINL-、VINR+/VINR-、VCOML/R、VREFL/R、AGNDL/R

PCM3060:VINL、VINR、VOUTL+/ VOUTL-、VOUTR+/ VOUTR-、VCOM

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。