This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24K:温度过低问题

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC24K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966715/tlv320aic24k-issue-in-low-temperature

器件型号:TLV320AIC24K

您好!

自 2006年以来、我已经使用了四个编解码器(TLV320AIC24K)、其中包含一个主器件和三个从器件。

然后、最近出现的问题是、在一些电路板上、FS (帧同步)信号在低温(0 ~-10°C)下不同步。

这些情况如下

主器件的 FS 信号的宽度有时会更改为多个时钟(SCLK 基准)。

2.主器件 FSD 信号的位置持续移动到另一个时间。

SCLK 有时会消失。

4、SCLK 的电压电平有时会改变约0.5V。 (高于0V、低于3.3V)  

我请您就上述问题提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。