This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:更新设置、待机模式启用/禁用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966351/tlv320adc5140-updating-settings-standby-mode-enable-disable

器件型号:TLV320ADC5140

您好!  

我正在编写驱动程序、并意识到对于许多设置、我们需要在更新之前将器件置于待机模式。 我想即时更新抽取滤波器、因此我想测试每个选项。 我想、在更改设置之前、我需要先将器件置于待机模式。  

我希望我可以进入待机状态、进行更改、然后将其唤醒。 但是、当将器件唤醒时、只需写入该位即可将器件从待机模式中拉出、就不会产生任何声音。 因此、当将器件置于待机模式时、可以很明显地关闭某些设备。 从待机模式唤醒后、我到底需要重新打开什么? 我在设置中所做的一切、包括设置 TDM、ASI 等?

我希望保留所有其他配置的设置-只是想知道在进入待机状态时会丢失哪些设置... 希望您能为我提供一个快速解决方案、以便我可以使用一些设置进行简单的 A/B 测试。  

谢谢、  

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。