This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:版本的 BCK 规格

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5102, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/960013/pcm5102a-q1-bck-specification-for-a-ver

器件型号:PCM5102A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5102APCM5102PCM5122

大家好、

较旧版本 PCM5102 (非 A)具有以下 BCK 规格、但不在 PCM5102A (-Q1)的数据表中。
和的 BCK 规格是否相同?
如果不是、您能否为我提供 BCK 规格?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    这必须是 PDS 中的监督。  请参阅 PCM5122数据表中的 BCK 时序要求。  这些器件具有相同的数字输入设计。  该表也与 PCM510x (非 A)版本相同。

    谢谢、

    Paul