This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:电源定序问题

Guru**** 1587505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966210/tlv320aic3107-power-sequencing-issue

器件型号:TLV320AIC3107

大家好、

 我们在设计中使用 TLV320AIC3107IRSBR。  在数据表中、建议按如下方式进行加电排序

在我的设计中、上电排序如下所示

IOVdd 和 DVDD 由使用铁氧体磁珠分开的相同电源供电、这就是两者同时出现的原因。

您能否确认电源定序是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

    是否可以重新发布图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们在设计中使用 TLV320AIC3107IRSBR。  在数据表中、建议按如下方式进行加电排序

    在我的设计中、上电排序如下所示

    IOVdd 和 DVDD 由使用铁氧体磁珠分开的相同电源供电、这就是两者同时出现的原因。

    您能否确认电源定序是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该系列对电源定序非常可靠。  请在下面的主题中找到有关不同定序选项的完整行为的更多信息。

    在上图中、您应该延迟/reset 的上升并将其保持在低电平、直到电源完全上电、以便更适当地遵循定序建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此,如果我们延迟复位信号的上升,电源定序将满足要求?

    还是必须在不同的时间使 IOVDD 和 DVDD 上升?