This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:在单声道模式下组合 Iout 引脚

Guru**** 2976990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967505/pcm1792a-combining-iout-pins-in-monaural-mode

器件型号:PCM1792A

大家好、

是否可以将 IoutL-与 IoutR+和 IoutL+直接连接到 IoutR-?
这将使输出电流加倍、降低噪声并节省运算放大器的数量(2个 而不是4个) 差分输出

正如我之前从一些线程中学到的、DAC 的电流源连接到 VA+。

我的期望是、上述电流源的并联是可能的。 之后、可以通过运算放大器中的伺服移除失调电流。



谢谢


格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerd、

    我认为这种方法可以很好地工作、但在您创建互阻抗级时、这可能是一种折衷方案。  您现在的总电流更大、因此如果您希望 TIA 上的电压输出相同(而不是使用4个放大器)、则需要减小反馈电阻器。  从噪声的角度来看、第一级上较低的电压增益不太理想。  如果您可以增加电源、则可以增加第一级的增益。

    请看下面的内容、更好地解释我所说的噪声:

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢快速而宝贵的响应。

    注释:
    我不会使用第二级差分放大器。 因此、即使射频较低、噪声系数也应更小。
    然后、两个 I/V 放大器输出直接驱动输入变压器。
    在数字零(无音频信号)的情况下、来自两个输出的非零输出电压不会损坏输入变压器。

    去加重将在输入变压器的座上实现。

    谢谢、

    拥有一个富裕和健康的2021年新年。

    此致

    格尔德