This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:断电模式和上电复位

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959488/pcm1802-power-down-mode-and-power-on-reset

器件型号:PCM1802

您好!

当器件进入断电模式时、内部上电复位是否已激活?

我想知道、在删除断电模式后、我们是否应该在4084/fs 期间等待、如下所示。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是的、当器件进入断电状态时、内部上电复位被置为有效、但是只有在 VDD 恢复到2.2V (典型值)以上后、上电复位才会在1024个系统时钟计数后被置为无效。

    在上电复位失效后、器件将在 DOUT 上为4480 I2S 帧提供零数据。 主机器件无需等待、并且可以在电源斜升后开始记录 I2S 数据、而只是初始4480帧的数据将为零、并且预计只有在该初始帧之后才会提供正确记录的非零数据。

    此致、

    Uttam