请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 主题中讨论的其他器件:TAS5805
大家好、
我在 TAS5805中的数字和模拟增益有问题。 它们之间有何差异? 最大数字增益为+24dB、最大模拟增益为0dB。
BR
很好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、您好、
请参阅此 Chinse 版本视频、了解 TAS5805的增益结构:
https://training.ti.com/node/1146280
BR、
Alix Wan。