This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:当音量较大时、会发生概率输出保护

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967115/tpa3116d2-probabilistic-output-protection-happens-when-the-volume-is-loud

器件型号:TPA3116D2

大家好、

我们使用的是 TPA3116D2、并遇到以下问题:

1.当量超过80%时,输出保护问题将会概率发生;

由于我们只使用正确的通道、左通道的交流接地后情况会有所改善、但长时间工作 后会出现概率。

您能帮助分析以下问题吗?

1.您能不能帮助检查是否存在不合理的地方? 已连接以下原理图:

e2e.ti.com/.../tpa3116d2.pdf

2.在不使用时如何设计左通道的输入和输出?

AM 的配置用途是什么? 是否存在影响当前问题的任何因素?

4.当前使用的是15W-4欧姆扬声器,是否有问题?

现在、我怀疑它是直流保护、但会对此 进行一些测试。 希望您能帮助我们获得更多见解。

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我检查了 SCH、一个问题:对于15W 应用、PVCC 磁珠 LB13 Isat 仅为1A。 我们建议磁珠或电感器的 Isat 应高于2A。

    未使用的输入应通过1uF 电容器对地短路、而未使用的输出应添加 BST 电容器。 您的原理图是对的。

    AM 选择不会影响当前问题。

    您是否同时检查了输出电流、PVCC 和 FAULT 引脚? 我建议您同时监控3个波形。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持。 目前、我们需要花几天时间进行设备调度。

    同时、如果您能帮助我们检查以下问题、那将会非常好:

    1)我们直接将 LB13短接,但问题仍然存在;

    2) SDZpin 与 FAULT 引脚短接以实现自动恢复是否正常运行?  

    3)目前 PVCC 为12V。 在此电源期间、15W 扬声器和40W 扬声器之间的输出保护是否存在差异?

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    FAULT 引脚对 SDZ 短路是正常操作。 不同电源的输出保护是相同的。

    您是否检查了故障引脚和输出电流?

    您手上是否有 EVM 板? 您还可以在 EVM 板上进行验证。

    此致。

    Derek