This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:描述符

Guru**** 2659465 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966877/pcm2912a-descriptors

器件型号:PCM2912A

您好!  

我有一位客户询问以下问题:

"

PCM2912A 数据表第9.5.1节中的说明。 USB 接口部分有可修改的描述符。

我是如何做到的?

"

BR、  

Victor Levy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从其他帖子中、我知道这是不可能的、

    如果他们需要为每个芯片添加唯一的 SN、这是可行的吗? 这是 USB 标准的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    从表3中列出的描述符中更改 PCM2912A 默认描述符需要自定义器件型号。  例如、如果您希望字符串描述符#1为"Codec by Victor"、则需要自定义器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据我的理解、我们需要为此客户申请定制 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。