This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AIC3254噪声消除支持

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959340/tlv320aic3254-aic3254-noise-cancellation-support

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好

只需确认 AIC3254是否支持以下噪声消除 算法即可。

1 ENC

2.非洲人国民大会

3.双麦克风降噪器

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    遗憾的是、PPS 不再支持 AEC、ANC 和2麦克风 NC 算法。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    ENC 算法是否支持 PPS?

    谢谢

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:  

    请注意、ENC 是一种噪声补偿算法、而不是噪声消除/抑制算法。

    它估算 ADC 通道上的噪声并调整 DAC 通道的增益和频率响应。 它不会消除或抑制 ADC 通道本身的噪声。 是的、它在 PPS 中可用、可用于双向音频应用。   

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    您能不能为双向音频应用提供更多说明。 它是否与 双麦克风有关?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是两个麦克风。 在双向音频中、我指的是 ADC 和 DAC 的同步使用。 例如在电话呼叫应用中 、音频由编解码器同时传输和接收。 如果仅使用 ADC、则不需要 ENC。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们的应用是数码听诊器、因此我们需要使用 DAC 进行回放。

    我们的输入是两个麦克风(一个用于主麦克风、另一个用于基准环境噪声)、输出是耳机输出、ENC 是否适用于我们的应用/产品?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是为这种应用而开发的。 它是为语音应用而开发的。 因此、我不确定它对心跳声音的有效性。

    此致。