This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:我们是否可以为 PCM1860使用1.8V MCLK (SCKI)?

Guru**** 2385700 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967400/pcm1860-can-we-use-1-8v-mclk-scki-for-pcm1860

器件型号:PCM1860

您好、Sirs、

如标题所示、在使用1.8V VDDIO 时、我们能否将1.8V MCLK (SCKI)应用于 PCM1860?
数据表在 SCKI 说明中指定了3.3V CMOS 电平。   






谢谢、此致、

陈耀恩
2020年12月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    查看第35页的表4。  您在 SCLK 上需要3.3V 时钟源、在这种情况下、对于 PCM1860、1.8V IOVDD 正常。