This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:跟随器噪声

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/966250/opa1612-noise-of-follower

器件型号:OPA1612
主题中讨论的其他器件:DRV134

您好!

我正在构建差分音频缓冲器输入。

由于我不需要任何增益、因此在性能方面、两个跟随器拓扑看起来更好、而不是两个反相或同相或事件一个 DRV134。

我的问题是有关(宽带)噪声的问题。 是否应该像反相、非反相一样,最好在某个地方过滤/添加电容器,以降低频带的稳定性和(宽带)噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remy、

    您能否澄清您对差动输入拓扑的期望?

    -您的差分输入共模电压范围是多少?

    -输出需要什么? 单端还是差分?

    -直流耦合还是交流耦合?

    一旦您能够澄清上述条件、我们将建议 LPF 解决方案。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Iwata。

    -您的差分输入共模电压范围是多少? -> 0v

    -输出需要什么? 单端还是差分? ->差速器预填充、但 SE 可能

    -直流耦合还是交流耦合? ->交流耦合

    此致。