This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:并行连接3个扬声器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959951/tpa3128d2-connecting-3-speakers-in-parallel

器件型号:TPA3128D2

各位专家、您好!

我对 TPA3128D2有疑问

我们需要确保我们考虑的电路正确。
我们尝试从 TPA3128D2并联3个3W 扬声器(8Ω Ω)。
我们不知道电路在并联连接时与 TPA3128D2的设置是否匹配。
连接的电路是否正确?

我很期待收到您的回复。


此致、
川崎佐志

e2e.ti.com/.../TPA3128D2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    我看到您使用的是 PBTL 模式、那么数据表中支持的最小负载阻抗为1.6 Ω。 因此支持3 8欧姆并行扬声器方案。

    迪伦