This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:另一篇文章的相关问题、PCM1808 Vinh/VINL I/f

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959657/pcm1808-related-question-of-another-post-pcm1808-vinh-vinl-i-f

器件型号:PCM1808

您好、Collin、

我看到了这篇帖子、建议我的客户使用0.47uF、但 他们想知道为什么推荐使用0.47uF。  它可以是1.0uF 吗?  请告诉我为什么它是0.47uF?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    我们的常见问题解答页面

    对于 TI 音频 ADC 和编解码器上未使用的输入、建议通过~0.47uF 电容器提供到 GND 的交流端接、以防止非端接输入上的噪声拾取。   模拟输入上有直流偏置、因此不应直接短接至 GND。  ~0.47uF 电容器为器件内部的直流偏置提供开路、但提供对 GND 的交流短路、以实现正确端接和降噪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的评论。

    是的、我的客户和我都知道电容器的用途、但我们不理解它是0.47uF 的原因。  如果他们使用 另一个像1.0uF 或0.1uF 这样的电容、会发生什么情况?  您为什么推荐0.47uF 而不是1.0uF、0.1uF 或 其他产品?  0.47uF 的谐振频率大约为10MHz - 20MHz、因此、您认为噪声频率是该范围、是不是您推荐0.47uF 的原因?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki、

    0.1uF 或1uF 也没关系。  建议值为0.47uF、但电容器的目的只是减少来自否则悬空输入的噪声拾取。  因此、虽然0.1uF、0.47uF 和1uF 电容器之间的阻抗存在差异、但所有电容器都将具有适当的低阻抗、以便在预期用途下正常工作。