This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:电荷泵问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/959412/tpa6130a2-question-for-charge-pump

器件型号:TPA6130A2

各位专家、您好!

我对 TPA6130A2的电荷泵有疑问。
对于 CPVSS 的输出电压没有任何解释。
很遗憾、我没有 EVM、您能告诉我吗?

这是因为、此信息需要决定电容器的额定电压。

此外、对于额定电压、是否有任何我应该注意的电容器?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    CPVSS 实际上是反相的 VDD 值。 这样可实现从-VDD 到 VDD 的轨到轨输出电平。

    额定电压应与用于 VDD 的电压相同。 根据数据表中的建议、对于 CPVSS、至少一个1uF 10V 额定电压电容器应该足够。 但我们建议使用2.2uF 的电容、因为它可以实现更好的 THD+N

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San <

    感谢您的快速回复。
    我明白了。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi