This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011、23KHz

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967239/tpa2011d1-tpa2011-in-23khz

器件型号:TPA2011D1

您好、先生、

我的客户有用于超音速扬声器的23KHz 应用。

是否支持 TPA2011D1? (单声道、1W)

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wanglan、

    通常可以输出23kHz 信号。 但未测试输出功率级别。

    BR、

    文宾